Navigati prin intrebarile frecvente

Care este modalitatea de a proteja echipamentele electrice dintr-un apartament de supratensiunile aparute pe retea?

Published date: 27 februarie 2020

Echipamentele electrice dintr-un apartament pot fi protejate de supratensiunile aparute pe retea in urmatoarele moduri:

1) Prin montarea unei bobine MSU atasate unui disjunctor din gamele iDPN N, C60, C120, ID

2) Prin realizarea unei aplicatii folosind un releu de tensiune din gama Zelio Control  

 

Nota: protectia la supratensiune prin bobina MSU functioneaza in cazul circuitelor monofazate. Pentru circuite trifazate se monteaza 3 bobine MSU, legate intre faza si nul pe fiecare din cele 3 faze. 


A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.