Navigati prin intrebarile frecvente

Intrerupatorul crepuscular IC 50, referinta comerciala 15267 s-a inlocuit?

Published date: 09 martie 2020

Intrerupatorul crepuscular IC 50, referinta comerciala 15267 nu se mai comercializeaza.
In locul lui va sugeram sa folositi IC 100, referinta comerciala 15482 care prezinta urmatoarele avantaje:
- prag de luminozitate crescut 2-100 lux (2-50 lux la IC50)
- Calibru contact iesire 16A (10A la IC50)
- latime 18 mm (36 mm la IC50) 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.