Navigati prin intrebarile frecvente

Sondele din gama LA9 pot fi utilizate numai la releele de nivel din gama RM35?

Published date: 18 martie 2020

Sondele din gama LA9 pot fi utilizate numai la releele de nivel din gama RM35.
Nu se pot utiliza aceste sonde la releele de nivel apartinand altor producatori.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.