Navigati prin intrebarile frecvente

Sunt interesat sa realizez protectie la supratensiune si la tensiune scazuta. Cum sa procedez?

Published date: 13 martie 2020

Bobinele MSU si MN sunt auxiliare electrice care se pot utiliza impreuna cu intreruptoarele automate din seria C60. Ele se monteaza in stanga intreruptorului si realizeaza declansarea acestuia in anumite conditii.
MN comanda declansarea atunci cand tensiunea la bornele ei scade sub un prag cuprins intre 70% si 35% din tensiunea nominala.
MSU, care se executa in doua variante (cod 26479 – prag 255V si cod 26979 – prag 275V), este proiectata pentru monitorizarea tensiunii faza/neutru. Ea comanda declansarea cand tensiunea depaseste pragul de tensiune.
Cele doua bobine se pot monta pe acelasi intreruptor automat.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.