Navigati prin intrebarile frecvente

Cum se comanda aparatele tip Masterpact?

Published date: 16 martie 2020

Aparatele Masterpact sunt de doua tipuri:

- Masterpact NT  ( 600A - 1600A )
- Masterpact NW ( 800A- 6300A)

Aceste aparate se comanda cu formular de comanda si se livreaza adaptate in functie de configuratia data in formularul de comanda ( caneva).
Aparatele masterpact NT si NW au formularul de comanda comun. Aveti in atasament formularul de comanda.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.