Navigati prin intrebarile frecvente

Exista in ofeta SER doze ce pot fi incadrate in birouri? ( sistem pop-up )

Published date: 13 martie 2020

In oferta SER exista  mai multe tipuri de Pop-up-uri, toate sunt echipate cu mecanise Altira.
Exista 2 coduri ce vin deja echipate cu terminale.
  - ISM20345 - contine 6 prize 2P+PE si 6 prize RJ 45 cat 6 FTP conectate la 7 prize Rj 45+ 1 switch LAN 10/100 Mb/s
  - ISM20346 - contine 6 prize 2P+PE
De indata ce pop-up-ul nu mai este utilizat acesta printr-o apasare usoara, revine la nivelul ingropat sub blatul biroului.
Materialul din care este realizat pop-up-ul este aluminiu cu acoperire anidoca naturala.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.