Navigati prin intrebarile frecvente

Cum poate fi folosit un detector de miscare Argus 360 ( MTN564419 ) ?

Published date: 16 martie 2020

Un detector de miscare Argus de 360 realizeaza controlul iluminatului  ( si nu numai ) numai in cazul prezentei sau a oricarui tp de miscare. Daca este necesar se poate adauga un comutator ( optional ) ce permite anularea comenzii ON.
Detectorul de miscare CDM Argus 360 permite detectia la 360 de grade pe o raza de 12 m.
Pragul de luminozitate este reglabil intre 2000 lux ( declansare pe timp de zi ) si 2 lux  ( declansare pe tip de noapte ).
Temporizarea permite mentinerea iluminatului pornit pentru un interval reglabil intre 10 sec si 15 minute.
Pentru puteri mai mari de 1 kW este necesara instalarea unui contactor.
 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.