Navigati prin intrebarile frecvente

Vreau sa montez un AAR de 630A in Prisma Plus P. Ce adancime de dulap sa aleg?

Published date: 09 martie 2020

Se poate monta un inversor de sursa automat realizat cu doua aparate NSX630 intr-un dulap Prisma Plus P cu adancimea de 400mm. Se foloseste platina 03457 si plastronul 03656.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.