Navigati prin intrebarile frecvente

Intreruptorul automat cu protectie diferentiala cu referinta 19628 ofera si protectie la suprasarcina?

Published date: 16 martie 2020

Da, toate intreruptoarele automate cu protectie diferentiala monobloc dip DPNa Vigi ofera si protectie la scurtcircuit si suprasarcina, la fel ca un intreruptor DPNa. Capacitatea de rupere este de 4,5 kA.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.