Navigati prin intrebarile frecvente

Se poate monta un modul diferential vigi la disjunctoarele DPN N pentru sosirile in tablou ?

Published date: 16 martie 2020

Exista 2 tipuri de module Vigi care se pot asocia la un treruptor automat i DPN N:
-Blocurile Vigi  iDPN pentru plecari din tablou, pentru aparatele care protejeaza plecarile dintr-un tablou (un aparat de curent rezidual se construieste prin asocierea unui modul Vigi i DPN cu un intreruptor automat iDPN N).
-Blocuri Vigi DPNc pentru sosirea in tablou. Acestea alimenteaza barele pieptene in mod direct. Nu mai este nevoie de conductoare pentru alimentarea pieptenilor de distributie si a aparatelor de plecare.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.