Navigati prin intrebarile frecvente

Care este nivelul minim de curent la contactul auxiliar 26924 O/F?

Published date: 17 martie 2020

Nu se poate vorbi despre un nivel minim de curent la contactele auxiliare OF deoarece acestea sunt legate mecanic de disjunctor.

Va putem furniza informatii despre nivel maxim de curent ce poate fi suportat de contacte:

AC12:
415V AC: 3A
240V AC: 6A

DC12:
130V DC: 1A
 48V DC: 2A
 24V DC: 6A


A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.