Navigati prin intrebarile frecvente

Ce tip de teleruptor este necesar pentru realizarea unei instalatii care sa permita si controlul local pe fiecare circuit si cel centralizat de la un singur intreruptor pentru mai multe circuite?

Published date: 27 februarie 2020

In situatia in care doriti un intrerupator ON si unul OF centralizate care sa comande mai multe teleruptoare, iar fiecare din acestea la randul lui sa fie conectat la o comanda locala, teleruptorul recomandat este cel tip TLc. Referinta acestuia este 15518. Schema de conexiuni este prezentata in fisierul atasat.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati echipa noastra de clienti pentru a primi informatii privind asistenta tehnica, asistenta pentru reclamatii si multe altele.