Navigati prin intrebarile frecvente

Convertizorul ATV 61 este conform standardului IEEE 519 ?

Published date: 13 martie 2020

Standardul IEEE519 recomanda valorile maxim admise pentru armonici si curenti ce polueaza reteaua.

Standardul IEEE519 nu poate fi aplicat echipamentelor individuale ci masuratorile se fac la punctul de delimitare dintre instalatia furnizorului de energie si al consumatorului.

Desigur ca se pot aplica aceste prevederi si la un singur aparat, insa el este conceput pentru intreaga instalatie a consumatorului.

 


A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.