Navigati prin intrebarile frecvente

Cum se pot fixa rastelurile de cabluri pe o coloana?

Published date: 18 martie 2020

Piesa de fixare rastel de cabluri se prinde cu o agrafa de marginea unui rastel de cabluri sau a unui traseu de cabluri din plafon; inclusiv suruburile. Se poate monta oriunde in lungul unei coloane. Inaltimea este reglabila cu + sau - 15mm.
Grosimea maxima a materialului rastelului/jgheabului in punctul de fixare este de 10 mm.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.