Navigati prin intrebarile frecvente

Releul RM17TE00 poate detecta inversarea fazelor intr-un circuit trifazat ?

Published date: 13 martie 2020

Releele RM17TG*0 monitorizeaza secventialitatea corecta a fazelor L1, L2, si L3. De asemenea, ele pot detecta pierderea tensiunii pe una din aceste faze.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.