Navigati prin intrebarile frecvente

Selectivitatea se poate marii prin filiatie?

Published date: 09 martie 2020

Cu întreruptoarele automate tradiţionale, când este realizată filiaţia între două aparate, în general este absentă selectivitatea între cele două aparate.
Cu întreruptoarele automate Compact, selectivitatea indicată în tabele rămâne valabilă dar poate fi mărită în anumite cazuri. Selectivitatea protecţiilor este deci
asigurată pentru curenţi de scurtcircuit superiori capacităţii de rupere nominale a întreruptorului, şi chiar, în anumite cazuri, până la capacitatea de rupere mărită. În
acest ultim caz, selectivitatea protecţiilor este totală, adică doar aparatele din aval vor declanşa, şi numai ele, pentru toate defectele posibile în această parte a
instalaţiei.

Exemplu
Considerăm o asociere între:
* bun Compact NSX250H cu unitate de declanşare TM250D
* bun Compact NSX100F cu unitate de declanşare TM25D.
Tabelul de selectivitate indică o selectivitate totală. Selectivitatea protecţiilor este deci asigurată până la capacitatea de rupere a NSX100F: 36 kA.
Tabelul de filiaţie indică o capacitate de rupere mărită de 70 kA.
Tabelele de selectivitate mărită arată că în caz de operare a filiaţiei, selectivitatea este asigurată până la 70 kA, pentru orice defect posibil a se produce în acest punct
al instalaţiei.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.