{}

Cautati printre Intrebarile frecvente

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cautati folosind un cuvant cheie sau adresati o intrebare","searchBtn":"Cauta","error":"Introduceti un cuvant cheie pentru cautare"}}

Care sunt caracteristicile unui intrerupator automat C60NA-DC?

C60NA-DC este un separator de sarcină de c.c.destinat secţionării şi comenzii
generatoarelor fotovoltaice în instalaţiile fotovoltaice de tensiune circuit deschis Voc până la 650 V c.c.
Asociat cu dispozitivele de protecţie ale lanţurilor de module fotovoltaice (ex:
C60PV-DC), trebuie instalat în cutia generatoarelor fotovoltaice (a se vedea schema de aplicaţie).
Are ca scop izolarea câmpului fotovoltaic asociat la generatorul fotovoltaic de restul
câmpului fotovoltaic pentru a permite intervenţiile pentru întreţinere în lanţurile de module fotovoltaice cât şi asupra dispozitivelor de protecţie a lanţurilor respective
(ex: C60PV-DC sau fuzibili).
Poate fi blocat cu lacăt în poziţia OFF pentru a garanta securitatea intervenţiilor.
Curentul de defect poate circula în sens opus curentului normal de utilizare,
C60NA-DC este capabil să comute curent multidirecţional.
C60NA-DC nu este sensibil la schimbarea polarităţii: polarităţile (+) şi (-) pot fi inversate fără nici un risc.
C60NA-DC este:
* compatibil cu auxiliarele C60 (MN, MX, OF, SD)
* livrat cu trei separatoare între poli pentru a asigura o distanţă de izolaţie mărită
între doi conectori alăturaţi.

A fost de ajutor aceasta informatie?