Navigati prin intrebarile frecvente

Se poate monta rezistenta de franare (de ex VW3A7102) a unui convertizor de frecventa ATV71 la 4 m distanta de convertizor?

Published date: 03 martie 2020

Rezistenta de franare VW3A7102 trebuie amplasata cat mai aproape de convertizor de frecventa ATV71. Distanta maxima acceptabila este de 1m.
La distante mai lungi se pot produce supratensiuni pe tranzistorii de franare datorita inductantei cablului.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.