Navigati prin intrebarile frecvente

Se poate reseta istoricul de defecte la un convertizor de frecventa ATV71?

Published date: 10 martie 2020

Istoricul de defecte la un convertizor de frecventa ATV71 poate fi resetat numai daca:
 - se schimba blocul de control
- convertizorul de frecventa ATV71 este resoftat.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.