Navigati prin intrebarile frecvente

Gama Altivar 61 Plus include si protectia cu sigurante ultrarapide ?

Published date: 31 octombrie 2012

Gama Altivar 61 Plus consta dintr-un aparat ATV61H.., un intreruptor de sosire, sigurante fuzibile ultrarapide, si un kit de montaj IP65 pentru terminalul grafic.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.