Navigati prin intrebarile frecvente

Va rugam sa ne precizati codul la un cablu Profibus pentru un variator ATV61HU40N4.

Published date: 20 august 2013

Pentru a conecta un variator ATV61 echipat cu o cartela de comunicatie VW3A3307 intr-o retea de comunicatie se poate folosi un cablu Profibus DP. Cablul este disponibil in doua variante: lungime 100m (referinta TSX PBS CA 100), sau lungime 400m  (referinta TSX PBS CA 400).

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.