Navigati prin intrebarile frecvente

Caut un releu de monitorizare a unei retele de tensiune monofazate de 230V, la care sa pot controla tensiunea minima, tensiunea maxima si sa aiba o temporizare reglabila.

Published date: 27 februarie 2020

Va recomand releul RM4UB35, din gama Zelio Control. Se poate seta un prag de tensiune minima intre 160...220V si un prag de tensiune maxima intre 220...300V. Exista si posibilitatea setarii unei temporizari intre 0.1 ...10 secunde. Fisa tehnica a produsului este atasata.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.