Navigati prin intrebarile frecvente

Care este capacitatea de rupere pentru referintele 29372 si 32623 - Adaptoare de bara, pentru gama Compact NS/ NSX ?

Published date: 27 februarie 2020

Capacitatea de rupere (KA) a unui sistem in care se folosesc referintele 29372 si 32623 conectate la un Compact NS/ NSX, se pastreaza atata timp cat adaptorii sunt conectati la aparate. Adaugand adaptorii doar curentii nominali ai intrerupatorului sunt redusi ( a se observa tabelul de mai jos)
 
 
Pentru NS 3P In Adaptori
NS100 100A 29372
NS160 160A 29372
NS250 250A 29372
NS400 400A 32623
NS630 570A 32623

 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.