Navigati prin intrebarile frecvente

De ce atunci cand intrerupatorul este in sarcina becul de martor al Micrologicului 6.2 nu este aprins?

Published date: 03 martie 2020

Fata de alte game de Micrologic, afisajul Micrologicului 6.2 nu este alimentat de la sursa primara.
Afisajul acestui tip de Micrologic 6.2 se alimenteaza la o sursa exterioara de 24 VDC, folosind conectorul (LV434210).

 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.