Navigati prin intrebarile frecvente

Explicati diferitele scenarii ale LED-ului Ready de la Compact NSX.

Published date: 04 martie 2020

Diferitele scenarii ale LED-ului Redy de la Compact NSX sunt urmatoarele :



Nota: Trebuie sa ne asiguram ca declansatorul este alimentat corect,  conform curentului din primar indicat ( in exemplul nostru > 30A ) sau alimentat cu 24V de la o sursa externa.

 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.