Navigati prin intrebarile frecvente

Care este valoarea maxima a tensiunii de test si durata de aplicare a ei atunci cand se realizeaza testul de izolatie la Compact NSX

Published date: 28 februarie 2020

Compact NSX este testat la urmatorile valori maxime ale tensiunii si pe urmatoarele intervale de timp:
  1. Pentru NSX100-250, tensiunea este de 3kV, iar durata este de 3 sec.
  2. Pentru NSX400-630, tensiunea este 3,5kV, iar durata este tot de 3 sec.
Nota: Tensiunea recomandata pentru acest test este de 2,5kV, iar durata este de 5 sec.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.