Navigati prin intrebarile frecvente

Care sunt diferitele posibilitati de a seta comunicatia la Micrologic 5 si 6 de la Compact NSX?

Published date: 28 februarie 2020

 Exista trei tipuri de setari de comunicatie realizabile pentru hardware-ul folosit cu Micrologic 5 sau 6 in Compact NSX
 1. In configuratia A -  Cu Cablul NSX + Micrologic 5/6.In aceasta situatie nu se poate obtine starea disjunctorului ( OF, SDE, mecanisul motor controlat prin COM )
 2. In configuratia B - Cu cablu NSX+ BSCM ( mecanismul motor poate fi prezent ). In aceasta configuratie se poate obtine doar starea disjunctorului.
 3. In configuratia C -  O combinatie intre configuratia A si configuratia B. In aceasta configuratie sunt disponibile toate informatiile in comunicatie.

In attach puteti gasi tipurile de module in Compact NSX.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.