Navigati prin intrebarile frecvente

E posibila afisarea valorii curentului de defect si tipul defectului dupa declansare la Compact NSX, echipat cu Micrologic 5 sau 6?

Published date: 05 septembrie 2020

Este posibila afisarea curentului de defect si a tipului defectului dupa declansare la Compact NSX echipat cu Micrologic 5 si Micrologic 6. Se foloseste sursa externa de 24 V cc pentru alimentarea unitatii Micrologic. Dupa declansare, tipul defectului ( Ir, Isd, Ii, Ig ), faza in cauza si curentul intrerupt vor fi afisate de catre Micrologic5 sau 6.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.