Navigati prin intrebarile frecvente

Care este tensiunea mimina si maxima la care poate functiona Vigi C120?

Published date: 05 septembrie 2020

Tensiunile mimina si maxima la care poate functiona Vigi C120 sunt:
 
  1. Pentru  VigiC120 30mA - Tensiunea minima 196V /  Tensiunea maxima 456V
  2. Pentru  VigiC120 300mA - Tensiunea minima 189V / Tensiunea maxima  456V
  3. Pentru  VigiC120 500mA - Tensiunea minima 175V / Tensiunea maxima 456V
     

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.