Navigati prin intrebarile frecvente

Care este capacitatea de rupere(Icu) la C60N si C60L?

Published date: 27 februarie 2020

Capacitatea maxima de rupere (Icu) pentru C60N este 50 kA iar pentru C60L este 100kA in curent alternativ, sub 240/440V, in conformitate cu standardul IEC 60947-2.
In attach puteti gasi declaratia de conformitate.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.