Navigati prin intrebarile frecvente

Intre ce limite poate varia tensiun de alimentare fara a afecta functionarea auxiliarelor folosite la disjunctoarele de joasa tens?

Published date: 12 mai 2020

Nivelul tolerantei valorilor de tensiune pentru auxiliarele electrice ( exmplu: bobina Mn, bobinaMx), utilizate la intreruptoarele de joasa tensiune este definit in standardul IEC 60947-2.

Nivelul tolerantei definit prin IEC60947-2 este 85% pentru valoarea minima a tensiunii nominale (Un) si 110% pentru valoarea maxima a tensiunii nominale (Un).
 
Exemplu: Pentru Un = 230/240V, valoarea minima este (0.85%  din 230V AC) = 195.5V, iar valoarea maxima este (1.1%  din 240V AC) = 264V.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati echipa noastra de clienti pentru a primi informatii privind asistenta tehnica, asistenta pentru reclamatii si multe altele.