Navigati prin intrebarile frecvente

Care este referinta unui termostat tip A sau tip B la tablourile Prisma Plus?

Published date: 03 martie 2020

Termostatul tip C este disponibil la tablourile Prisma Plus, referinta este 08998. Termostatul tip C, referinta 08998, poate fi utilizat ca tip A sau B prin efectuarea modificarilor in setari si cablare.

Pentru utilizarea termostatului tip A sau B, conectati sarcina la terminalul 2 in loc de terminalul 3 si sursa la L si N. Aveti detalii in figurile de mai jos.







 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.