Navigati prin intrebarile frecvente

Se pot folosi limitatoarele LA9LB920 sau GV1L3 cu disjunctoarele din familia TeSys GV3 pentru a creste capacitatea de rupere?

Published date: 27 februarie 2020

Limitatoarele LA9LB920 sau GV1L3 sunt dedicate pentru disjunctoarele din gama GV2 pentru protectia motoarelor(MPCB). Acestea se pot folosi impreuna cu aparate MPCB de pana la 32A, valoarea maxima a curentului pentru gama GV2.
Noua gama GV3 nu are un limitator de curent care sa ii creasca capacitatea de rupere. Daca e nevoie de o capacitate de rupere mai mare pentru aparate GV3, atunci utilizarea in asociere cu sigurante fuzibile poate creste capacitatea de rupere a sistemului.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.