Navigati prin intrebarile frecvente

Poate fi folosita iesirea OA1 a unitatii multifunctionale de la TeSys U pentru a comanda un contactor separat?

Published date: 05 martie 2020

Iesirea OA1 de la Tesys U cu contactorul de baza (LUB**) este utilizata numai pentru a comanda contactorul de baza LUB integrat in Tesys U.
Pentru a folosi o unitate de baza multifunctionala si pentru controlul unui contactor separat trebuie sa folosim controlerul de baza LUTM.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.