Navigati prin intrebarile frecvente

Thalassa PLA - curentul maxim

Published date: 17 aprilie 2018

Pentru dulapurile PLA curentul maxim recomandat este de 630A. Daca curentul depaseste 630A, recomandata este utilizarea dulapurilor Spacial SF testate de la 800A la 4000A (IEC 61439-1-2).
 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.