Navigati prin intrebarile frecvente

Se poate folosi la o aplicatie non-medicala IMDIFL12H?

Published date: 20 noiembrie 2019

Nu este recomandat a fi folosit IMDIFL12H la o aplicatie non-medicala

IFL12H este special conceput pentru utilizare in conditii speciale care se intalnesc in retele din spital.
IMD cu care functioneaza IMDIFL12H trebuie sa fie IM10-H, IM15-H sau IM20-H si este si nevoie de un transformator de separatie de uz medical

Firmware nu este compatibil cu IM400.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.