Cautati printre Intrebarile frecvente
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cautati folosind un cuvant cheie sau adresati o intrebare","searchBtn":"Cauta","error":"Introduceti un cuvant cheie pentru cautare"}}
Se pot folosi limitatoarele LA9LB920 sau GV1L3 cu disjunctoarele din familia TeSys GV3 pentru a creste capacitatea de rupere?
Limitatoarele LA9LB920 sau GV1L3 sunt dedicate pentru disjunctoarele din gama GV2 pentru protectia motoarelor(MPCB). Acestea se pot folosi impreuna cu aparate MPCB de pana la 32A, valoarea maxima a curentului pentru gama GV2.
Noua gama GV3 nu are un limitator de curent care sa ii creasca capacitatea de rupere. Daca e nevoie de o capacitate de rupere mai mare pentru aparate GV3, atunci utilizarea in asociere cu sigurante fuzibile poate creste capacitatea de rupere a sistemului.
Noua gama GV3 nu are un limitator de curent care sa ii creasca capacitatea de rupere. Daca e nevoie de o capacitate de rupere mai mare pentru aparate GV3, atunci utilizarea in asociere cu sigurante fuzibile poate creste capacitatea de rupere a sistemului.
Descoperiti mai multe
Gama:
{"support":{"yesButton":"Da","noButton":"Nu","feedback":{"title":"Ce putem face pentru a ne imbunatati serviciile?"},"submitButton":"Trimite","successMessage":"Va multumim pentru feedback","title":"A fost de ajutor aceasta informatie?","feedbackPercentLabel":"de oameni considera util","captcha":{"error":"Va rugam sa bifati casuta"}}}
Descoperiti mai multe
Gama: