Cautati printre Intrebarile frecvente
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cautati folosind un cuvant cheie sau adresati o intrebare","searchBtn":"Cauta","error":"Introduceti un cuvant cheie pentru cautare"}}
Care sunt avantajele gamei de echipamente de protectie Easy9?
Un sistem complet, de la cofrete, piepteni de cablare la dispozitive de protectie, gama Easy9 a fost special conceputa pentru a va oferi protectia electrica maxima in case si cladiri rezidentiale.
Acestea sunt proiectate ca parte integranta dintr-un sistem si contin toate dispozitivele de protectie si accesoriile de care aveti nevoie. Potrivita pentru piata rezidentiala, gama Easy9 va ofera protectie in case sau cladiri rezidentiale si va ofera usurinta in instalare si fiabilitate. Parte a seriei Easy, gama Easy9 contine: intreruptoare automate, intreruptoare diferentiale, intreruptoare automate diferentiale, bobina de declansare la supratensiune, descarcatoare pentru protectia la supratensiune, sonerie, contactor, teleruptor si piepteni de cablare orizontali si verticali, toate avand ca scop protejarea echipamentelor electrice din cladirile rezidentiale.
A fost de ajutor aceasta informatie?