Spitalul de Copii Nemours Cifre cheie pentru povestea clientului
Eficienta operationala sporita cu pana la 30%
Certificare LEED Gold
Alimentare cu energie electrica 24/7
Pentru Nelson Roque, director responsabil cu operatiunile si echipamentele la Spitalul pentru Copii Nemours, principala provocare este aceea de a asigura alimentarea cu energie curata, fiabila si neintrerupta, care permite administrarea tratamentelor menite sa salveze vietile copiilor.
Ce inseamna cladirea viitorului?
Construiti o structura noua sau modernizati cladirile existente cu solutii si servicii inovatoare, ce au la baza sustenabilitatea, rezilienta, eficienta si oamenii.
Provocarea
• Construirea unui spital de talie mondiala, de ultima generatie, inovator si sigur pentru pacientii sai.
• Asigurarea neintrerupta a energiei necesare pentru functionarea echipamentului spitalicesc, intr-o zona vestita pentru conditiile meteo severe si intreruperile in alimentarea cu energie electrica.
• Posibilitatea realizarii lucrarilor de mentenanta/punere in functiune de la distanta, astfel incat copiii sa primeasca cele mai bune ingrijiri medicale intr-un mediu sigur si placut.
Solutia
EcoStruxure™
Edge Control: EcoStruxure Power Monitoring Expert
Produse conectate: UPS, Switchgear si EcoStruxure Asset Advisor
• Un sistem de management al alimentarii pe 3 niveluri care ofera redundanta, rezistenta si siguranta.
• Monitorizare in timp real pentru identificarea problemelor potentiale inainte ca acestea sa influenteze operatiunile.
• Rezerva imediata pentru baterie pentru activele critice ale spitalului.
Rezultatele
• Energie curata pentru functionarea neintrerupta a activitatii in centrul medical.
• Raportare JCAHO si AHCA automatizata, pentru continuitatea acreditarii spitalului.
• Unitate certificata LEED Gold
Nelson Roque, Director responsabil cu operatiunile si mentenanta la Spitalul de Copii Nemours
Testimonial client
„Consider ca Schneider Electric a actionat ca un real partener, chiar ca un membru al echipei noastre. Este un sentiment similar cu increderea pe care o avem in doctorii si asistentii medicali, ce se ingrijesc de sanatatea copiilor.”
Aflati mai multe
Mai multe povesti ale clientilor
Nu va opriti aici. Avem multe povesti de succes pe care le puteti citi.
Cititi mai multeDescoperiti EcoStruxure
Aflati cum poate compania dvs. sa beneficieze de un proiect de succes.
Aflati mai multeConferinte privind inovatia
Accesati cele mai importante informatii de la Conferintele privind inovatia recente si descoperiti evenimentele urmatoare.
Aflati mai multe