Treceti mai rapid de la planificare la economisire
Stimularea eficientei intr-o companie globala se confrunta cu multe provocari: fusuri orare, unitati, tehnologii, culturi si multe altele. Planificarea este complicata si progresul poate fi perturbat de restructurarea corporativa. Folositi metodologia noastra de consultanta pentru a va ajuta sa treceti mai rapid de la planificare la economisire prin elaborarea unui program de eficienta la nivel de companie, care sa se alinieze obiectivelor de afaceri corporative si operatiunilor la nivel de unitate.
Împreuna cu detinatorii dvs. de interese de la toate nivelurile, reteaua noastra globala de profesionisti in domeniul energiei si sustenabilitatii va va ajuta:
> Sa integrati sistemele, procesele si indicii in mod consecvent, plecand de la nivel corporativ pana la nivel de unitate
> Sa identificati si sa prioritizati oportunitatile de economisire a eficientei pentru a accelera rambursarea si pentru a maximiza randamentele
> Sa dotati unitatile cu instrumentele si expertiza necesare pentru a-si mentine eficienta si pentru a-si optimiza in mod continuu activitatea
> Sa mentineti eficienta ca pe un factor accelerator pentru companie in timp ce finantati initiativele pe termen lung
Va ajutam sa construiti un model de afaceri bazat pe eficienta
Ce rol joaca eficienta energetica in succesul afacerii dvs.? Este un diferentiator de marca, un factor de profitabilitate sau un factor de calitate a productiei? Întelegerea modelului de afaceri bazat pe eficienta permite luarea unor decizii eficiente si stabilirea prioritatilor.
Planul dvs. de actiune privind eficienta energetica
> Documentarea obiectivelor privind eficienta energetica
> Transformarea ideilor abstracte legate de eficienta intr-un plan actionabil
> Implementarea proiectelor de eficienta energetica cu costuri reduse
> Mentinerea cu succes a vizibilitatii tuturor proiectelor de eficienta energetica
> Oferirea de indrumari pentru proiectele majore
Obtineti economii de energie pentru a va finanta scopurile ambitioase legate de eficienta si sustenabilitate
Fiecare dolar de energie pe care il economisiti prin conservare este un dolar pe care il puteti utiliza pentru imbunatatirile de capital destinate atingerii obiectivelor importante. Cu o strategie integrata de eficienta si sustenabilitate, castigurile rezultate din modul de lucru eficient pot fi utilizate pentru a reduce in continuare costurile energetice, reducand simultan amprenta dvs. globala de carbon. Cu ajutorul metodei noastre dovedite bazata pe colaborare si schimb de cunostinte, va putem ajuta sa va deblocati capitalul si sa finantati initiativele strategice care accelereaza rezultatele din economiile de costuri energetice si reducerea emisiilor de carbon in portofoliul dvs. global.
Concentrati-va pe eficienta energetica la nivel de companie
> Identificarea proiectelor pentru reducerea consumului de energie cu 15-30%
> Centralizarea si transmiterea datelor de performanta la nivel de unitate spre intregul portofoliu de unitati
> Cresterea angajamentului si responsabilitatii la toate nivelurile organizatiei
> Respectati reglementarile si standardele de conformitate, cum ar fi ISO 50001
> Asigurati returnarea investitiei prin contractarea de performanta
Obtineti mai multa energie si mai mult succes in materie de sustenabilitate
Contactati-ne pentru mai multe informatii
Expertii nostri in domeniul consultantei in domeniul eficientei energetice sunt gata sa va ajute in construirea unei strategii de astazi!-
Care sunt obiectivele dvs.?
Stimulati cresterea sustenabila Cumparati mai inteligent energie Utilizati energia mai eficient Vizualizati datele