O arhitectura de contactor usor de configurat, extrem de compacta, controlata fara fir, pentru un control simplu, standard al macaralelor.
Arhitecturi testate, validate si documentate
Arhitecturile dedicate va pot ajuta sa construiti rapid o solutie de automatizare, de la proiectarea si ingineria masinii, la instalare si documentare. Reduceti timpul de proiectare, instalare si punere in functiune cu aceste arhitecturi flexibile, validate si gata pentru utilizare.
Solutie
Ridicare| Arhitectura Contactor cablat TeSys se axeaza pe masini de ridicare simple, standardizate si este primul pas spre automatizare. Expertiza de nivel inalt nu este necesara datorita releelor si contactoarelor simple, care permit configurarea rapida.
Aceasta arhitectura ofera o instalare extrem de compacta si simpla, reducand timpii de punere in functiune si de intretinere.
Beneficii
Arhitectura de contactor simpla, compacta, controlata fara fir.
> Costuri optimizate: un raport performanta/cost extrem de competitiv.
> Siguranta incorporata: conform EN 13849-1 Plc Cat 1.
Aplicatii
Controlul ridicarii
.
Produse recomandate
Butoane, Comutatoare, Lampi, Cutii cu Butoane si Joystickuri