Solutie cu cel mai bun raport functionalitate/cost pentru masini simple, pana la 1 circuit pentru 2 compresoare
Solutie
Cu controlerul multifunctional Magelis SCU, arhitectura este o solutie rentabila.
Amplificatoarele simple, standard sunt primul pas spre automatizare, indepartandu-se de arhitecturile de releu traditionale. Amplificatoarele cu o singura unitate de actionare pot fi utilizate in modurile cu una sau mai multe unitati de actionare.
Beneficii
> Capabil sa gestioneze mai multe pompe folosind o singura actionare > Mentine presiunea constanta in sistem prin functii PID, activare si dezactivare etaje pompa
> Functii de diagnostic pentru intretinere usoara > Protectie incorporata a amplificatorului si pompelor > Actioneaza pompe mai mici (auxiliare) pentru a mentine cerinta de debit scazut