Osnovana 1920. godine, kompanija Merlin Gerin se prvobitno specijalizovala za srednjenaponske i visokonaponske uljne prekidače. Kompanija je brzo rasla uz neprekidno ulaganje u inovacije, a potom ju je 1992. godine preuzela kompanija Schneider.
Datumi ključnih događaja
- 1920.
Pol-Luis Merlin i Gaston Gerin uspostavili su svoju proizvodnju električne opreme u Grenoblu.
- 1921.
Laboratorija Volta u Grenoblu izgrađena je da sprovodi bezbednosna ispitivanja na visokonaponskim proizvodima i opremi, do 800 kV tokom 1930. godina.
- 1929.
U Grenoblu se otvara škola Pol-Luisa Merlina za pripravništvo u oblasti elektrike.
- 1937.
Merlin Gerin predstavlja pionirski pneumatski prekidač, pouzdaniji i bezbedniji od uljnih alternativa.
- 1946.
Predstavljen je prvi prekidač kompanije Merlin Gerin koji prekida kratke spojeve od 10.000 A i 15.000 V.
- 1951.
Proizvodnja prve serije niskonaponskih kompaktnih prekidača pokrenuta je pod licencom Westinghouse.
- 1972.
Pokrenuta je proizvodnja F32 niskonaponskog minijaturnog prekidača za domove.
- 1974.
Pokrenuta je proizvodnja Multi 9 modularnog sistema zaštite, preteče Acti 9 i Resi 9.
- 1986.
Pokrenuta je proizvodnja MasterPact 800-6300 A vazdušnog prekidača u livenom kućištu.
Istorija kompanije Schneider Electric
Saznajte više o našoj istoriji i otkrijte koji brendovi danas čine deo kompanije Schneider Electric.