170FNT11001
170FNT11001
Modicon Momentum - Fipio komunikacioni adapter
Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje
31 децембар 2021
Servisni period do
31 децембар 2029
170FNT11001 referenca je zamenjena sa:
Proizvodi
Količina
-
Karakteristike
Osnovne informacije Grupa proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizacijuTip proizvoda ili komponente Fipio komunikacioni adapterUpravljanje magistralom plc-a PremiumTip strukture Otvoreni industrijski u skladu sa Fip standardomProtokol komunikacionog porta FipioNačin pristupa Producer/consumer principBrzina prenosa 1 Mbit/sPosrednik za prenos Optički kabl 50/125Kabl sa upredenim oklopljenim paricamaOptički kabl 62.5/125Dopunske informacije Topologija Proširenje ili kabl otcepne kutijeBroj uređaja po segmentu 0…31 po segmentu bez ripitera0…97 ceo segment sa ripiteromMaksimalna dužina kabla između dva uređaja 5000 mStanje otkaza Održavanje vrednostiForsiranje stanja nulePuna vrednost skalePovratak izlaza na nuluNapajanje Putem I/O bazeOznačavanje CELokalna signalizacija Modul pod naponom ili u radu (RUN): 1 LED (zelena)Stanje greške (ERR): 1 LED (crvena)Prijem i slanje podataka (COM): 1 LED (žuta)Masa proizvoda 0,11 kgOkruženje