Schneider Electric запускает продажи новых встраиваемых щитов линейки Resi9 KV
Moscow, Россия
02/04/2021
Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, объявила о старте продаж новых встраиваемых щитов линейки Resi9 KV.
Resi9 KV – это встраиваемый щит, предназначенный для монтажа заподлицо с бетонной стеной или пустотелой перегородкой. Пластмассовый корпус для внутреннего размещения с 1–4 рядами и металлической дверцей предназначен для установки электрооборудования конечного распределения и мультимедийных устройств.
Современный дизайн щитов линейки Resi9 KV, их механическая прочность и уровень защиты электрооборудования делают изделия полностью подходящими для жилых зданий и коммерческих объектов. Все щиты линейки поставляются в полной комплектации с базовыми аксессуарами для монтажа и подключения.
В ассортимент новой линейки Resi9 KV входят:
- распределительные щиты для установки аппаратов защиты и управления;
- мультимедийные щиты для установки оборудования систем автоматизации зданий и слаботочных систем;
- аксессуары для удобства монтажа и подключения.
Resi9 KV производится в Германии по высоким стандартам качества. Новый щит, выполненный из высококачественных материалов, разработан для удобства монтажа и эксплуатации и обладает рядом значимых преимуществ:
- конструкция корпуса обеспечивает повышенную жесткость для облегчения монтажа;
- две съемные панели для кабельных вводов с вырезаемыми уплотнениями позволяют прокладывать кабели различного диаметра;
- клеммная колодка с нулевым защитным проводником/заземлением быстро монтируется с помощью защелок и позволяет оптимизировать соединение проводов;
- клеммы обеспечивают надежное, постоянное соединение и предназначены для использования с жесткими или гибкими проводниками с наконечником диаметром от 1,5 до 4 мм2;
- передняя металлическая рама регулируется по вертикали в диапазоне до 15 мм для компенсации разницы в толщине штукатурного слоя;
- щиты снабжены регулируемой легкосъемной металлической дверцой с современным дизайном. Петли могут находиться слева или справа;
- доступен широкий ассортимент аксессуаров для установки как модульного, так и немодульного оборудования.
-
Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On.
Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности.
Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов.
Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных возможностей и самореализации.
Russia