Schneider Electric представляет новые модели Easy Smart-UPS Online SRV
Moscow, Россия
06/07/2020
Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, представляет новые модели линейки среднего ценового сегмента Easy Smart-UPS Online SRV небольших мощностей от 1 до 3 кВА с возможностью увеличения автономии.
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC Easy Smart-UPS Online серии SRV предназначены для обеспечения бесперебойной работы критически важных элементов инженерной инфраструктуры: сетевого оборудования, центров обработки данных, устройств VOIP и VSAT, систем визуализации и мониторинга, а также различных промышленных комплексов.
Устройства устанавливаются в стойку. К каждому из них возможно подключить до 4-х дополнительных батарей для увелечения автономии. Время работы ИБП при полной нагрузке может быть увеличено более чем в 5 раз и составит более 2-х часов, а перезаряд до 90% ёмкости занимает от 3 до 4 часов. Даже в проблемных сетях этого времени достаточно, чтобы обеспечить стабильную работу подключенного оборудования. ИБП серии SRV работают с входным напряжением широкого диапазона от 110 до 300 В и мало чувствительны к различным колебаниям в сети электропитания.
ИБП APC Easy Smart-UPS Online серии SRV просты в установке и удобны в эксплуатации. Контроль за их состоянием можно осуществлять при помощи ЖК-дисплея, а звуковой сигнал уведомит об изменении мощности электросети и режима работы устройства. Удаленный мониторинг и управление ИБП и подключенным оборудованием возможны при подключении сетевой карты APV9601.
До выхода новых моделей возможность увеличить автономию бала доступна только для старших моделей на 6 и 10 кВА. С появлением моделей небольшой мощности от 1 до 3 кВА SRV1KRILRK, SRV2KRILRK и SRV3KRILRK портфель решений теперь полностью укомплектован ИБП для любых областей применения.
-
В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровым технологиям – право каждого человека. Мы даём всем возможность достигать большего, затратив меньше ресурсов, с помощью нашей концепции Life Is On, доступной для каждого в любом месте в любое время.
Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.
Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщества, которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности среды многообразия, равных возможностей и самореализации.
Russia