Посмотреть часто задаваемые вопросы

Как работает стабилизатор в линейно-интерактивном ИБП на примере Smart UPS

Дата публикации: 25 сентября 2020

Общая схема работы системы стабилизации рассматривается на пример ИБП SMX750I.

По данным сайта ИБП имеет Номинальное выходное напряжение 230В по умолчанию, и 220В и 240 В в качестве алтернативных.
Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В.
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения 151 - 302В.

Диапазон выходного напряжения по умолчанию задан от 208В до 253В. Проверить эти настройки можно через штатное программное обеспечение PowerChute Business Edition (идет в комплекте с ИБП). Для этого на консоли ПО выбираем ИБП (Smart UPS 750) и во всплывающем списке выбираем (UPS Settings). В раздеде "Power Settings" поля настройки выходного напряжения ИБП: High Transfer Voltage =253В, Low Transfer Voltage=208В.

Эти настройки означают диапазон напряжения, которое будет подаваться на подключенную к ИБП нагрузку. Если входное напряжение будет в диапазоне от 208В до 253В, то система стабилизации не включается, а на выходе ИБП будет напряжение из указанного диапазона.

Если входное напряжение  начнет понижаться ниже 208В или повышаться выше 253В, то в ИБП включится стабилизация напряжения, появится соответствующая индикация на передней панели ИБП, в ПО также будет информация об этом событии.  При этом на выходе ИБП напряжение по-прежнему будет находиться в диапазоне от 208В до 253В. Если далее входное напряжение будет продолжать падать (или повышаться), то рано или поздно наступит момент, когда стабилизатор уже не сможет удерживать напряжение в указанном диапазоне и ИБП переключится на батареи  (например, при напряжении ниже 160В или выше 286В).

Как видно из программного обеспечения ( и документации к ИБП), уровни срабатывания системы стабилизации напряжения (High Transfer Point=253В, Low Transfer Point=208В) могут быть изменены. Нижняя граница имеет минимальное значение в 196В, а верхняя может быть поднята до 265В. Это означает, что напряжение на выходе ИБП при таких  настройках будет изменяться от 196В до 265В. За счет более широкого диапазона напряжений на выходе устройство будет работать также в более широком диапазоне напряжений без перехода на батареи: от 151В до 302В.

Номинальное выходное напряжение так же можно помненять, но только предварительно отключив подачу напряжения на выходные разъёмы.

В некоторых случаях требуется еще более широкий  диапазон работы от сети и более узкий диапазон выходных напряжений. Для таких задач существуют класс онлайновых ИБП ( например ИБП SURT1000XLI и более мощные ИБП).


 

Вы нашли ответ на свой вопрос?

Как мы можем улучшить информацию?

Не нашли то, что искали?

Обратитесь к нашей команде по обслуживанию клиентов для получения информации о технической поддержке, помощи в составлении претензий и другого.