Уточнения к вопросам по ПЛК (программируемым логическим контроллерам)
Для качественного ответа на вопрос необходимо сообщать следующие данные:
С какой версией программной среды Вы работаете. Пример: UnityPro XL V12.0
Какая версия Windowsиспользуется Вами и её настройка
Использовались ли языки высокого уровня и особенности написания программ
Какая версия Firmware (внутреннего программного обеспечения) используется для центрального процессора. Пример: Modicon M340 процессор BMXP342020 Firmware 2.90
Какая именно команда вызывает сложности выполнения. Пример: команда READ_VAR
Необходимо описание: что именно и как делается и что необходимо получить в результате.
При использовании коммуникационных процессоров, необходимо сообщить следующее:
Схему соединения шины или сети
Физическая реализация. Пример RS485
Используемый протокол. Пример Modbus
Используемый модуль и параметры порта
Используемые кабели (фирменные или самодельные)
Выполнение заземления
Интенсивность опросов по сети или шине и количество информации
Если посылается программа, тогда необходимо посылать архивный и/или экспортный вариант.
Мы используем актуальные (последние версии программной среды) и можем открывать ТОЛЬКО архивный и/или экспортный вариант.
При ссылке на документацию, просим, указывать источник и/или сам документ.
К документации относится каталоги, инструкции по эксплуатации и т.п.
К документации НЕ ОТНОСЯТСЯ рекламные буклеты, презентации и т.п.
Не документированные возможности не опровергаются, не подтверждаются и не комментируются.
Мы готовы ответить на конкретные технические вопросы по теме:
С помощью, какой команды можно решить тот или иной вопрос
Необходимо описание, что именно Вы желаете получить
Особое внимание обращаем на установку всех HF (хот-фиксов à «заплаток»). Для среды программирования UnityProс версий 8.0 до актуальной.