Поиск часто задаваемых вопросов
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Выполните поиск по ключевому слову или задайте вопрос","searchBtn":"Поиск","error":"Введите ключевое слово для поиска"}}
Osisense XM_Datasheet of the XMLB004A2S11 pressure switch
Please find attached the datasheet of the XMLB004A2S11 pressure switch, which is not a standard switch. Difference with the standard XMLB004A2S12 is the cable entry for terminals PG13.5 instead of ISO M20
Вложения
Было ли это полезно?
Узнайте больше
Узнайте больше