ATV212: управление Synchronous Reluctance Motor/Вентильным реактивным электродвигателем
Synchronous Reluctance Motors/Вентильные реактивные электродвигатели представляют собой синхронный двигатель, в котором момент образуется за счет перемещения ротора в положение с наименьшим магнитным сопротивленем.
Такие двигатели производятся без использования постоянных магнитов из редкоземельных элементов (rare-earth elements или REEs). В англоязычной документации они могут называться REE-free motors.
ATV212 может управлять только синхронными двигателями с постоянными магнитами при разомкнутом законе управлении (без энкодера).
Управлять Synchronous Reluctance Motor/Вентильным реактивным электродвигателем ПЧ ATV212 не может.
Для управления Synchronous Reluctance Motors/Вентильным реактивным электродвигателем используйте ATV900.
В случае вопросов по подбору ПЧ или его настройке - просьба обращаться по адресу ru.ccc@schneider-electric.com (Центр поддержки клиентов).